Die Transportbranche befindet sich im rasanten Wandel – und das nicht nur wegen der explosionsartigen Beliebtheit von Fahrgemeinschaftslösungen wie Uber und Lyft. Werfen Sie einen Blick in eine beliebige Großstadt, und Sie sehen eine Flotte von Fahrrädern, die sich in den Berufsverkehr einreiht. Schauen Sie genauer hin, erkennen Sie, dass sich die gesamte Infrastruktur weiterentwickelt – von aufgerüsteten Parkplätzen mit Ladestationen bis hin zur zunehmenden Zahl neuer Fahrspuren. Heute diversifizieren die innovativsten Städte und Unternehmen die Transportmöglichkeiten, um den Bedürfnissen der lokalen Bevölkerung gerecht zu werden.
GenZe ist an der Vorderkante dieser Entwicklung und bringt das „Intelligente“ zurück in Fahrräder und Roller für Unternehmen in den USA, Frankreich und Belgien. Der Hersteller von elektronischen Fahrrädern und Rollern entwickelt und produziert umweltfreundliche Elektrofahrzeuge, mit denen Fahrer 20–50 Meilen mit einer einzigen Ladung zurücklegen und die keinerlei Emissionen verursachen. Der Name steht tatsächlich für „Generation Zero Emissions“. Von Flottenfahrrädern für Unternehmen, Hochschulgelände und Tourismusunternehmen im ganzen Land über große Sharing-Flotten in Metropolen bis hin zu einem Direktvertriebsangebot baut GenZe nachhaltige Produkte für Fahrer mit unterschiedlichen Fähigkeiten und Mobilitätsbedürfnissen.
Obwohl GenZe im Silicon Valley gegründet wurde, befindet sich die Fertigungs- und Montageeinrichtung direkt vor den Toren der Automobilhauptstadt der Welt: Motor City, USA. Ein weiteres Alleinstellungsmerkmal der elektronischen Fahrräder und Roller des Unternehmens ist ihre Intelligenz: Sie verfügen über eine vernetzte App (unter Nutzung von Bluetooth- und AT&T-Internet-der-Dinge-Technologie), die Fahrern ein verbessertes Erlebnis bietet und GenZe sowie Partnern Daten liefert, um die Produkte weiter zu optimieren. GenZe kann den Standort, die Batteriebetriebsdauer und weitere Parameter eines Rollers über 170 Sensoren am Produkt erfassen. Dieses firmeneigene System – das einzige seiner Art weltweit – ermöglicht es GenZe nicht nur, die Reichweite unter verschiedenen klimatischen Bedingungen und auf unterschiedlichem Terrain vorherzusagen, sondern auch, Roller im Falle eines Diebstahlversuchs wiederzufinden.
Da GenZe ein Plex-Kunde ist, hatten wir die Ehre, die Einrichtung in Ann Arbor, Michigan, zu besuchen. An diesem Standort führen die Mitarbeitenden die Endmontage durch und bereiten die Produkte für den Versand vor. Dazu gehört auch die Installation der elektronischen Komponenten, die für GenZe einzigartig sind und in den Rollern und Fahrrädern verbaut werden.
Während unseres Besuchs war das Team gerade dabei, eine Flotte für Scoot, ein Elektroroller-Vermietungsunternehmen in San Francisco, bereitzustellen. Das GenZe-Team baute außerdem ein Einsteiger-E-Bike, das saisonal in ausgewählten Costco-Filialen im ganzen Land erhältlich ist.
Wie Sie sich vorstellen können, herrscht in der Fabrik stets reges Treiben. GenZe produziert alle 30 Minuten einen Scooter mit Hilfe von Vierer-Teams. Das Unternehmen nutzt ein zweistufiges Modell zur Produktionssteuerung und setzt die Plex Smart Manufacturing Platform™ zur Verwaltung seines Lagerbestands und seiner Stücklistenaktivitäten ein.
Mit dem großen Ziel, „das Tesla auf zwei Rädern“ zu werden, treibt GenZe die kontinuierliche Innovation, die stetige Verbesserung in der Produktion und letztlich die Verfügbarkeit nachhaltiger persönlicher Mobilität für die breite Masse konsequent voran.
Verwandte Artikel