Ein Grund, warum immer mehr Fertigungsunternehmen ihr ERP- und MES in die Cloud verlagern, ist die Möglichkeit, Menschen, Prozesse, Maschinen, Systeme und Anwendungen einfach zu verbinden. Was früher vor allem eine IT-Diskussion war, ist heute eine geschäftliche Erwartung – alles zu vernetzen, um eine ganzheitliche, einheitliche Version der Wahrheit für das Unternehmen zu schaffen. Die Vernetzung Ihres Fertigungsunternehmens ist nicht nur einfacher als früher, sondern wird auch zu einer Voraussetzung, um in dem heutigen komplexen und globalen Lieferketten-Netzwerk wettbewerbsfähig zu bleiben.
Die Nutzung der beachtlichen Datenmengen, die von allen Maschinen und Anlagen in Ihrem Fertigungsbereich generiert werden, wird jetzt zu einer umsetzbaren Strategie. Die Cloud ist zum Katalysator für Hersteller geworden, das IIoT (Industrial Internet of Things) und die beachtlichen Chancen, die es bietet, zu nutzen: einen datengesteuerten Ansatz für die Steuerung ihres Unternehmens.
Sie sollten sicherstellen, dass die Cloud eine Voraussetzung für Ihr ERP- und MES-System ist – und diese Integrationen ermöglicht:
Automatisierung im Fertigungsbereich
Die Produktionssysteme und Anlagen in Ihrem Fertigungsbereich müssen miteinander kommunizieren, damit Sie wissen, dass alles reibungslos läuft und optimal funktioniert. Stellen Sie sicher, dass das System die Integration mit der Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA)-Ebene, die PLC-Integration sowie die Konnektivität von Mobilgeräten und Maschinen unterstützt. Entscheidend ist, Aktivitäten in Ihrem Fertigungsbereich in Echtzeit zu erfassen und Entscheidungen im Moment der Produktion zu treffen.
Vom Fertigungsbereich bis zur Führungsebene
Um Ihr gesamtes Unternehmen zu steuern, müssen Sie wissen, was sowohl im Fertigungsbereich als auch auf der Führungsebene geschieht. Ihr ERP und MES müssen ein einheitliches System bilden, damit Sie unternehmensweite Transparenz über alle Fertigungsstandorte hinweg erhalten. Sie benötigen ein ERP-System , das jede einzelne Transaktion erfasst und meldet, um die Transparenz und Kontrolle zu erhöhen.
Konnektivität in der Lieferkette
Jeder Teilnehmer in Ihrer Lieferkette sollte Zugang zu den benötigten Informationen haben und mit Ihnen und/oder untereinander zusammenarbeiten können. Kunden sollten Auftrags- und Versanddetails über Ihr CRM-System einsehen, Benachrichtigungen zu bevorstehenden Lieferungen mit EDI-ASNs erhalten und sogar ihren prognostizierten Bedarf teilen können. Lieferanten sollten einfach über EDI kommunizieren, Ihre Lieferkettenplanung einsehen, Produktetiketten vor dem Versand von Materialien drucken und sogar an Produktdesign und Qualitätskonformität mitwirken können. Ein vernetztes Fertigungsunternehmen läuft reibungslos und alle in der Lieferkette sind stets auf dem aktuellen Stand.
IT-Ökosystem
Natürlich wird Ihr ERP- und Produktionssystem nicht isoliert betrieben. Sie müssen Ihre bestehenden IT-Investitionen schützen und sicherstellen, dass das neue System als Teil Ihres IT-Ökosystems wie ein guter Bürger koexistiert. Ihr cloudbasiertes ERP und MES sollte robuste Application Programming Interfaces (APIs) unterstützen, die nahtlos mit anderen Anwendungen und Systemen über branchenübliche Protokolle kommunizieren. Ihr ERP sollte reibungslos mit Ihrem IAM-System für Enterprise Identity and Access Management zusammenarbeiten und Single Sign-On (SSO) unterstützen.
Eine cloudbasierte ERP - und MES-Lösung kann Ihre Mitarbeitenden, Technologien und Maschinen vernetzen und so einen vollständigen Überblick über Ihr Fertigungsunternehmen ermöglichen. Wenn Sie diesen Ansatz wählen, ist Ihr Unternehmen besser darauf vorbereitet, auf Veränderungen in den Kundenanforderungen und Marktbedingungen zu reagieren.
Verwandte Artikel