Loading
Blog
Recent ActivityRecent Activity

Wenn Sie nicht wissen, was defekt ist – Bekämpfung furchterregender Fertigungsmonster

Teilen:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail

Stöße, Klirren, Zischen und Knarren. Was ist das für ein Geräusch?

In einem Fertigungsbetrieb sind diese Geräusche – wie in einem Halloween-Film – immer beängstigend. Doch manchmal nehmen wir die Geräusche erst wahr, wenn sie uns bereits erschrecken, was zu einem Spukhaus-Schrei und etwas Verlegenheit führt, weil wir es nicht vorhergesehen haben.

Fertigungsunternehmen, die auf traditionelle Produktionsverfolgung und manuelle Datenerfassung setzen, glauben möglicherweise, dass ihre Qualität, ihre Fertigungsprozesse und ihre Produktionsleistung hervorragend sind. Nach dem einfachen Motto „Wenn es nicht kaputt ist, muss man es nicht reparieren“ gehen sie davon aus, dass alles in Ordnung ist, solange sie keine Störungen hören.

Leider trifft das sowohl im wörtlichen als auch im übertragenen Sinn zu. Fehlerhafte Prozesse und isolierte Daten haben bei Planern schon für genügend Zombie-Stöhnen und bei Einkaufsleitern sowie Finanzwesen-Verantwortlichen für Werwolf-Geheul gesorgt.

Die Monster auf die Flucht treiben

Manuelle Datenerfassung, Dateneingabe und Analysen können viele Probleme verbergen. Wie die Geister und Gespenster in der Halloween-Nacht plagen diese Probleme Manager mit ihren eigenen unheimlichen Auswirkungen. Fehler bei der Dateneingabe, isolierte Daten, Informationsverzerrungen, ineffiziente Prozesse, Engpässe und fehlende Informationen können dazu führen, dass Mitarbeitende glauben, alles sei in Ordnung – bis es plötzlich nicht mehr so ist.

Eine Smart-Manufacturing-Plattformermöglicht es Ihnen, diese Bedrohungen zu erkennen, bevor sie sich bemerkbar machen und Schaden anrichten. Mit Echtzeitdaten oder nahezu Echtzeitdaten und Analysen werden verborgene Probleme sichtbar, sodass Bediener, Techniker und Manager Probleme angehen können, sobald oder noch bevor sie entstehen.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie eine Smart-Manufacturing-Plattform Ängste abbauen und dabei helfen kann, Fehler zu beheben und gleichzeitig Effizienz und Leistung zu steigern.

Die Mumie entwirren

Papierbasierte Überwachung im Fertigungsbereich ist stark eingeschränkt. Neben der Fehleranfälligkeit kann es in einem geschäftigen Fertigungsbereich vorkommen, dass Informationen ganz fehlen. Papierbasierte Systeme schränken zudem die Agilität der Mitarbeitenden ein. Wie eine Mumie, die so fest eingewickelt ist, dass sie nur noch schlurfen kann, verlangsamen papierbasierte Überwachungssysteme mit immer mehr Schichten die Beweglichkeit und führen schließlich zum Sturz.

Mit einer Smart-Manufacturing-Plattform erfolgt die Datenerfassung automatisch und fehlerfrei. Cloudbasierte Analysen liefern bereichsübergreifende, umsetzbare Erkenntnisse an diejenigen, die sie benötigen, um Prozesse zu verbessern, Engpässe zu reduzieren und Effizienz, Produktivität sowie Gesamtanlageneffektivität zu steigern.

Produktions- und Qualitätsmanagement-Teams erhalten Zugriff auf die Daten, die sie benötigen, um Maßnahmen zu ergreifen. Anstatt einem bereits mumifizierten System noch mehr Papier hinzuzufügen, entwirren Sie die Mumie mit automatisierter Datenerfassung und Fertigungsbereichs-Überwachung. Verwandeln Sie Ihren Fertigungsbereich in eine agile, papierlose, datengesteuerte Umgebung.

Frankenstein zerlegen

Wenn Probleme, von denen Sie nicht einmal wussten, dass sie existieren, im Fertigungsbereich auftauchen, werden Kunden zu den Dorfbewohnern mit Fackeln und Mistgabeln. Traditionelle manuelle Datenverfolgung für Produktion und Qualität ist wie Frankensteins Monster.

Unternehmen stolpern voran, indem sie unterschiedliche, nicht verbundene Software einsetzen, die auf isolierten Daten basiert. Jedes einzelne Element verstärkt die Auswirkungen fehleranfälliger und verzerrter Daten, bis die Ergebnisse der einzelnen Systeme und der Mangel an Kommunikation ein seltsam zusammengesetztes Monster erschaffen, das schwerfällig voranschreitet.

Eine Smart-Manufacturing-Plattform ermöglicht es Ihnen, das Monster zu zerlegen. Anstelle einzelner Teile, die eine ineffiziente Produktionsumgebung bilden, entsteht eine einzige Version der Wahrheit auf Basis gemeinsamer, standardisierter Daten. Prozessverbesserungen wirken sich sofort aus und führen zu einem schlanken, effizienten System, das niemanden mehr erschreckt.

Die Werwölfe zum Schweigen bringen

Eine plötzliche Nachfrageschwankung verursacht Engpässe, die die Produktion verlangsamen und Ausschuss sowie Ablehnungen erhöhen. Eine übersehene Spezifikationsänderung kann dazu führen, dass ganze Chargen als Ausschuss verworfen werden. In solchen Fällen ist die Wirkung wie der Vollmond, der das Heulen eines Werwolfs auslöst. Führungskräfte, Händler, Kunden und sogar die Medien heulen über die Katastrophe – und kein Wolfsbann kann helfen.

Glücklicherweise ist eine Smart-Manufacturing-Plattform wie eine Silberkugel. Produktionsverfolgungs-Software verbessert Produktionsprozesse und Effizienz signifikant. Sie trägt außerdem dazu bei, Qualitätsverbesserungen im gesamten Unternehmen voranzutreiben.

Automatisierte Datenerfassung in einer Smart-Manufacturing-Plattform unterstützt Teams bei der Ursachenanalyse. Sobald Probleme erkannt werden, lassen sich präzise und verbesserte Arbeitsanweisungen einfach bereitstellen und in Echtzeit abrufen, um zu verhindern, dass übersehene Spezifikationsänderungen Auswirkungen haben. Während umsetzbare Erkenntnisse den Fertigungsbereich transformieren, werden Teams besser geschult und auf Probleme vorbereitet, sodass sich eine verbesserte Qualitätskultur etabliert und die Werwölfe endgültig verstummen.

Nur Leckereien, keine Tricks

Ihr Halloween kann ganz ohne böse Überraschungen verlaufen, wenn Sie eine führende Smart-Manufacturing-Plattformzur Hand haben. Mit vollständiger Transparenz, verbesserter Kommunikation, optimierten Prozessen sowie höherer Effizienz und Produktivität kann Ihr Team endlich die Dinge beseitigen, die nachts für Unruhe sorgen, verborgene Kapazitäten freisetzen und die Qualität signifikant verbessern. Verbannen Sie die Schreie aus Ihrem Fertigungsbereich und heben Sie sie sich für Ihre Horrorfilm-Marathons auf.

Erfahren Sie, wie ein Unternehmen mit Plex das Defizit behoben und eine Rendite von 412 % erzielt hat – hier geht es zum Anwenderbericht.


Plex Team
Plex Team
Plex, by Rockwell Automation, ist der führende Anbieter von cloudbasierten Smart-Manufacturing-Lösungen und befähigt Hersteller weltweit, herausragende Produkte zu fertigen. Unsere Plattform verschafft Herstellern die Möglichkeit, jeden Aspekt ihres Unternehmens zu vernetzen, zu automatisieren, nachzuverfolgen und zu analysieren, um die Transformation voranzutreiben. Die Plex Smart Manufacturing Platform umfasst Lösungen für Manufacturing Execution (das MES), ERP, Qualität, Lieferkettenplanung und -management, industrielles Internet der Dinge und Analysen, um Menschen, Systeme, Maschinen und Lieferketten zu verbinden und ihnen eine präzise, effiziente und agile Führung zu ermöglichen.

Verwandte Artikel

Loading
Loading
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.