Die jüngsten Ereignisse haben die entscheidende Bedeutung von Lieferketten weltweit hervorgehoben. Erhebliche Unterbrechungen, der Klimawandel, regionale Konflikte und weitere Faktoren haben eine beispiellose Unsicherheit in die Lieferketten gebracht. Über viele Jahre hinweg hatten sich Unternehmen an immer stabilere Lieferketten gewöhnt, in denen die Kosten mit Lean-Methoden verwaltet werden konnten, da die Vorhersehbarkeit zunahm. Jetzt sind Unternehmen bestrebt, Agilität, Transparenz und das Management von Echtzeitdaten in Lieferkettenstrategien zu integrieren, die Unvorhersehbarkeit und Unterbrechung als neue Norm berücksichtigen müssen.
Abgrenzung vom Wettbewerb
Nahezu alle Unternehmen nutzen Software zur Planung ihrer Lieferkette. Doch diese Systeme sind häufig voneinander isoliert und mit Interoperabilitätsproblemen behaftet. Was die Lieferkette eines Unternehmens wirklich von der der Wettbewerber unterscheidet, ist eine überlegene Leistung im gesamten Liefernetzwerk. Unternehmen mit nahtlos integrierten Systemen, die Plattformen wie die Supply Chain Planning-Lösung von Plex Supply Chain Planning einsetzen, erzielen eine höhere Leistung und führende Flexibilität, um auf sich schnell verändernde Märkte zu reagieren.
Wie Leistung den ROI beeinflusst
Der ROI bemisst sich daran, wie sich ein Unternehmen von anderen abhebt. Das Unternehmen mit datengestützten Prognosen und Bestandsmanagement übertrifft dauerhaft jene, die auf Altsysteme und tabellenbasierte Analysen setzen. Erweiterte Analysen und Echtzeit-KPIs ermöglichen für Unternehmen mit fortschrittlichen Softwareplattformen stets bessere Prozessverbesserungen. Nachfolgend einige Wege, wie Leistung den ROI beeinflusst und Unternehmen voneinander abhebt:
Bessere Prognosen
Das Herzstück der Plex Supply Chain Planning Supply Planning-Software ist ihre überlegene Fähigkeit, genaue und präzise Prognosen zu erstellen. Mithilfe von erweiterten Analysen und robusten „Was-wäre-wenn“-Szenarien können Planer die Eingaben in die Lieferkette steuern, um die Nachfrage zu erfüllen, und verfügen gleichzeitig über Werkzeuge, um Notfallpläne zu entwickeln und bei Unterbrechungen flexibel zu reagieren. Diese datengesteuerte Prognosefähigkeit sorgt für Kosteneinsparung im gesamten Unternehmen.
Niedrigere und dennoch agile Lagerbestände
Das Thema Lagerbestand war noch nie so sensibel wie heute. Zu viel oder zu wenig Lagerbestand bindet wertvolle liquide Mittel, die für den Betrieb benötigt werden. Oft bedeuten konkurrierende Anforderungen im Betrieb, dass der Lagerbestand in unterschiedlichen Konfigurationen betrachtet werden muss. Für einige sind Gesamtmengen entscheidend, für andere bestimmen Einheiten oder Chargen die Aufgaben. Mit der Plex Supply Chain Planning Supply Planning-Lösung kann das Bestandsmanagement in Echtzeit erfolgen und sich direkt auf Pläne und Prognosen auswirken. Unternehmen mit fortschrittlichen SCP-Lösungen haben Bestandsreduzierungen um bis zu 20–30 % erzielt – ohne Einbußen bei der Produktionsfähigkeit.
Steigerung des Service-Levels
Die höchste Qualität von Waren ist nur so gut wie die Fähigkeit eines Unternehmens, diese zu liefern. Kunden sind heute anspruchsvoller und markenbewusster und erwarten eine bedarfsgerechte oder schnelle Lieferung. Wie beim Lagerbestand betrachten verschiedene Abteilungen innerhalb eines Unternehmens das Service-Level unterschiedlich. Da eine erweiterte SCP-Softwarelösung eine einzige Version der Wahrheit nutzt und individuell anpassbare Berichtsebenen bei gleichbleibender Genauigkeit bietet, sind Service-Level-Steigerungen von mindestens 10 % möglich.
Verbesserung der Vorlaufzeit durch End-to-End-Transparenz
Traditionelle Lieferketten bestanden häufig aus Faxen, mündlichen Vereinbarungen, fehlerhaften Tabellenkalkulationen und uneinheitlichen Datenformaten. Das war verwirrend, fehleranfällig und führte zu langen Vorlaufzeiten. Mit einer SCP-Lösung wie der Plex Supply Chain Planning Demand and Supply-Software ist die Lieferkette datengesteuert, hochautomatisiert und profitiert von analysengestützten Erkenntnissen, die diese Probleme beseitigen. Das Ergebnis ist End-to-End-Transparenz und Sichtbarkeit in der gesamten Lieferkette.
Da Manager und Planer automatisch über Problemstellen informiert werden, erfolgt das Eingreifen schneller und präziser. Die Entscheidungsfindung wird ebenfalls verbessert, und da viele Entscheidungen schneller automatisiert werden können als durch menschliches Eingreifen, werden einige Probleme automatisch durch vorprogrammierte Anweisungen gelöst.
Die Auswirkungen von SCP-Software auf die Vorlaufzeiten sind kaum zu überschätzen. Ein effektives Lieferkettensystem verbessert die Vorlaufzeiten um bis zu 60–77 % mit datengesteuerter Software. Diese Plattform wirkt sich zudem auf die Produktion aus, indem sie 22–30 % der Fertigungskapazität freisetzt und so Capex-, Anlagen- und Erweiterungskosten weiter reduziert.
Plex Supply Chain Planning – Ihre Lieferkette als Wettbewerbsvorteil
Während Unternehmen lernen, sich in einer völlig neuen Lieferkettenlandschaft zurechtzufinden, unterstützt eine agile und datengesteuerte Software Ihr Unternehmen dabei, eine Lieferkettenplanungslösung zu implementieren, die in der Leistung Ihren Wettbewerbern überlegen ist. Mit der Plex Supply Chain Planning Demand and Supply Chain-Software als Teil der Plex Supply Chain Planning Plattform für intelligente Fertigung hebt sich Ihre Lieferkettenplanung von Wettbewerbern ab, die in einer herausfordernden neuen Realität weiterhin mit isolierten Daten und Tabellenkalkulationen arbeiten.
Klicken Sie hier, um mehr darüber zu erfahren, wie Sie sich mit unserem führenden System von Ihren Wettbewerbern abheben.
Verwandte Artikel