Loading
Blog
Recent ActivityRecent Activity

BRC Rubber and Plastics festigt mit Plex seinen Ruf für Zuverlässigkeit

Teilen:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
BRC sichert seinen Ruf mit Plex

Wenn Sie in den Nachrichten nicht viel über die Lieferkette eines Unternehmens hören, bedeutet das in der Regel, dass sie genau so funktioniert, wie sie sollte.

Eine effiziente (und geräuscharme) Lieferkette hängt ausschließlich davon ab, dass alle Lieferanten ihre Aufgaben zuverlässig erfüllen – einschließlich der schnellen Reaktion auf alle Änderungen, Aktualisierungen oder Herausforderungen, die im Rahmen des täglichen Fertigungsprozesses auftreten können.

Diese Fähigkeit zur schnellen Reaktion ist besonders wichtig für die Zuverlässigkeit und Qualität, die zu den Markenzeichen von BRC Rubber & Plastics, Inc. geworden sind. BRC ist ein privat geführter Hersteller, der Lösungen für verschiedene Produktlinien im Bereich Automobil- und Industrieprodukte entwickelt und formt. Das Unternehmen produziert entscheidende Teile, die ein Auto fahrbereit machen – von Lenksäulen über Motorluftmanagement und Aufhängung bis hin zu weiteren Komponenten.

BRC arbeitet seit über 40 Jahren unauffällig im Hintergrund als echter Partner für seine Kunden – ein Partner, der weder Menschen noch Unternehmen im Stich lässt.

Das Engagement des Unternehmens für seine Kunden hat es BRC ermöglicht, auf mehr als 750 Mitarbeitende an sieben Standorten zu wachsen. Zu den Kunden zählen führende Automobil-OEMs und Tier-1-Zulieferer.

BRC führt seine zuverlässige Erfolgsbilanz und seinen stetigen Erfolg auf die konsequente Umsetzung von schlanker Produktion zurück. Heute gehört dazu auch die Nutzung der Plex Smart Manufacturing Platform, um sicherzustellen, dass das Team in Echtzeit Zugriff auf seine Fertigungsabläufe hat, was dem Unternehmen ermöglicht, flexibel auf Chancen zu reagieren.

Bis zu diesem Jahr setzte BRC auf ein selbst entwickeltes, 20 Jahre altes Legacy-System, das zwar fast zwei Jahrzehnte lang effektiv war, aber ohne erhebliche Investitionen in Ressourcen nicht mit dem Unternehmen weiterentwickelt werden konnte. BRC nutzte die Gelegenheit, um  ERP -Angebote auf dem Markt zu prüfen, und so entdeckten sie die  Plex Smart Manufacturing Platform. Plex erfüllte die Anforderung von BRC an eine  Cloud-ERP-Lösung , die schnell an allen sieben Standorten implementiert werden konnte. Darüber hinaus bietet Plex den Führungskräften eine zentrale Anlaufstelle mit uneingeschränktem Zugriff auf die Software über ein abonnementbasiertes Modell. Dadurch können BRC-Teammitglieder vom Fertigungsbereich bis zur Führungsebene auf die Daten zugreifen, die für fundierte Geschäftsentscheidungen erforderlich sind.

Ein Vorteil, den BRC mit Plex entdeckt hat – und der nicht auf der ursprünglichen Wunschliste für das ERP-System stand – ist, dass Plex als Zentrales Erfassungssystem für viele Automobilzulieferer dient. Das bedeutet, dass BRC durch die unternehmensübergreifende Integration des Systems noch engere Beziehungen zu einigen seiner Kunden aufbauen könnte.

Während die Implementierung von Plex bei BRC bis 2018 weiterläuft, erkennt das Unternehmen bereits jetzt die Vorteile von Plex, indem es als Unternehmen Prozesse, Berichtsanforderungen und die Nutzung sowie Anwendung von ERP durch das gesamte Unternehmen – von Analysen bis hin zu HR-Funktionalitäten – evaluiert. Dies hilft auch der Unternehmensführung, besser zu verstehen, wie BRC sich weiter transformieren und für seine Automobilkunden erfolgreich bleiben wird – in einer Branche, die sich derzeit selbst erheblich wandelt.

Erleben Sie, wie Plex in der Umgebung eines Automobilzulieferers bzw. -herstellers funktioniert. Sehen Sie sich hier die Cloud-ERP-Demo für Automobilhersteller an.

Themen: Kunststoffe & Gummi

Kaitlin Rebella
Kaitlin Rebella
Senior Manager of Corporate Communications, Plex Systems
Als Mitglied des Plex-Teams für Unternehmenskommunikation teilt Kaitlin Rebella relevante und aktuelle Geschichten über das Unternehmen, sein Team und die gesamte Plex-Community aus Kunden und Partnern. Sie ist seit über einem Jahrzehnt in den Bereichen Public Relations, Marketing und Kommunikation tätig und hat dabei eine Vielzahl globaler Technologie-, Fertigungs- und Lieferkettenunternehmen vertreten. Kaitlin hat einen Bachelor-Abschluss in Journalismus von der Michigan State University.

Verwandte Artikel

Loading
Loading
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.