Letzten Monat hat die Technologiewelt einen wahren Pionier verloren. N. Joseph Woodland, bekannt als der „Großvater des Barcodes“, ist im Alter von 91 Jahren verstorben. Diese traurige Nachricht gibt uns Anlass, darüber nachzudenken, was Woodlands Innovation für die Geschäftswelt bedeutet.
Von Lebensmittelgeschäften zu Fertigungslinien
Die Nutzung von Barcodes hat sich im Laufe der Jahre exponentiell ausgeweitet. Woodland ließ das Konzept erstmals Ende der 1940er Jahre patentieren. Nach der breiten Einführung in Lebensmittelgeschäften in den 1970er Jahren fand die Technologie ihren Weg in den Einzelhandel und anschließend auf Fertigungslinien.
Heute werden weltweit täglich mehr als fünf Milliarden Barcodes gescannt. Im Laufe der Jahre wurden drahtlose RFID-Scanner und andere ausgefeilte Werkzeuge eingeführt, um die Nützlichkeit der Barcodierung zu steigern, doch die Kerntechnologie ist weitgehend unverändert geblieben. Hier einige Beispiele für Verbesserungen, die Hersteller durch Barcodierung erzielt haben:
- Verbessern Sie die Lagerbestandsverfolgung. Ein Metallverarbeiter nutzt Barcodes zur Verfolgung von Teilen, Behältern und Versanddetails. Barcodes enthalten Nummern, Bestellnummern, Losnummern und alle weiteren Informationen, die seine Lieferanten und Kunden benötigen.
- Entwicklung einer Lösung für die direkte Bauteilkennzeichnung. Ein Automobilhersteller stand vor einer neuen Geschäftschance mit einem Kunden, der eine verschlüsselte direkte Bauteilkennzeichnung für eingehende Teile verlangte. Der Hersteller führte einen maßgeschneiderten Barcoding-Prozess ein, um diese Anforderung zu erfüllen, und gewann den Auftrag.
- Halbierung der Zeit für die physische Lagerbestandsaufnahme. Ein Lieferant von vibrationsdämpfenden und abdichtenden Materialien nutzt Barcodes für die Durchführung physischer Lagerbestandsaufnahmen. Vor der Einführung der Barcodierung benötigte der Lieferant für die halbjährlichen Inventuren zwei volle Schichten und mehr als 60 Mitarbeitende. Jetzt wird jede Inventur innerhalb einer Schicht abgeschlossen, und weniger als 30 Mitarbeitende sind beteiligt.
- Verwaltung von Rezepturen. Ein Lebensmittelverarbeiter versieht seinen Zwischenlagerbestand mit Barcodes. Barcodes auf jeder Arbeitsreihenfolge identifizieren die Zutaten, die für die zugehörige Rezeptur erforderlich sind. Mitarbeitende scannen vorab abgewogene, mit Barcodes versehene Rohstoffe, um sicherzustellen, dass das Produkt die richtigen Zutaten enthält.
Beständigkeit
Auch wenn die Vorteile unbestreitbar sind, ist die Langlebigkeit der Barcodierung tatsächlich überraschend.
Wie viele andere Technologien, die in den 1940er-Jahren entwickelt wurden, sind heute noch im Einsatz?
Stellen Sie sich Folgendes vor: 1948 saß Woodland am Miami Beach und zeichnete buchstäblich „Linien in den Sand“ – der Vorläufer der Barcodierung, die er kurz darauf patentieren ließ. Im selben Jahrzehnt wurde die Vakuumröhrentechnologie für die ersten monolithischen Computer erfunden. Und Polaroid-Kameras kamen auf den Markt.
Die Einfachheit und Erweiterbarkeit der Barcodierung hat ihr Beständigkeit verliehen, während Tausende anderer Technologien gekommen und gegangen sind. Anstatt neue, bessere Technologien zu entwickeln, finden heutige Innovatoren weiterhin neue Wege, Barcodes zu nutzen, um Unternehmensbereiche wie die Fertigung zu unterstützen, in denen Effizienz einen echten Unterschied für die Zukunft unseres Landes bewirken kann.
Schlafen Sie gut, Mr. Woodland. Ihre Technologie ist in guten Händen.
Wie nutzt Ihr Unternehmen Barcodes, um die Leistung zu steigern?
Verwandte Artikel