Ein rentables Fertigungsunternehmen zu führen, ist keine leichte Aufgabe. Wenn Sie vor der Entscheidung stehen, zu investieren, zu verkaufen oder den Betrieb zu schließen, wird es noch schwieriger.
Vor Kurzem hatte ich das Privileg, das Werk der Accuride Corporation in Rockford, IL, zu besuchen, das „Gunite“ genannt wird – benannt nach einer speziellen Legierung, die der Gründer bereits 1854 entwickelt hat. Accuride entwickelt, konstruiert und fertigt Räder sowie Gunite-Marken-Radendteile für Nutzfahrzeuge. Das Werk in Rockford wurde mit zahlreichen Auszeichnungen für Fertigungsexzellenz geehrt, darunter der „2015 Association for Manufacturing Excellence Award“.
Doch im Jahr 2011 befand sich das Gunite-Werk in einer schwierigen Lage. Die Gewinne waren rückläufig, und das Management stand vor der Entscheidung, zu verkaufen oder den Betrieb zu schließen. Stattdessen investierte Accuride jedoch mehr als USD 60.000.000 in die Anlage, die heute ein profitabler Betrieb ist.
Was hat Accuride also getan, um dieses Werk zu transformieren?
Es gibt nie die eine Patentlösung, denn wie Sie wissen, ist das Geschäft der Fertigung komplex. Neben der erheblichen Kapitalinvestition in neue Kapazitäten und Ausrüstung hat Accuride die Betriebsleistung und Rentabilität von Gunite durch die Einführung rigoroser schlanker Produktions- und Qualitätsprozesse wiederhergestellt, die jeden Aspekt des Betriebs beeinflussten, sowie durch einen Kulturwandel, der die Veränderungen annahm und eine erstklassige Leistung sowie einen weltweit wettbewerbsfähigen Betrieb schuf. Darüber hinaus verweist Paul Wright, Vice President of IT und CIO bei Accuride, auf die Plex Smart Manufacturing Platform als Plattform für die dramatische Transformation.
Im Gießereibereich nutzen die Bediener die wirtschaftlichste Rezeptur, die die in Plex hinterlegten chemischen Spezifikationen erfüllt. Die Mitarbeitenden passen die geschmolzene Stahlmischung an die Vorgaben an und gießen sie anschließend in die Gießformen. Nach dem Abkühlen durchlaufen die Teile eine vollständige Maßprüfung, um Echtzeitdaten zur Statistischen Prozesssteuerung in Plex zu erfassen, bevor sie in den Schleifbereich gelangen. Das Unternehmen fertigt mehrere Teile mit unterschiedlichen Abmessungen, kann diese jedoch gleichzeitig mithilfe eines Vision-Systems und einer speicherprogrammierbaren Steuerung sortieren. Roboter platzieren die Teile auf der passenden Mühle, die die Produktion in Echtzeit durch die Integration der SPS mit Plex verfolgt.
Das Unternehmen verwaltet Hunderte von SKUs, daher ist ein gutes Planungssystem entscheidend. Die Nutzung der Kanban-Planung innerhalb von Plex und das Barcode-Scannen durch alle Mitarbeitenden ermöglichen eine Echtzeit-Verfolgung der Produktion, sodass Lieferanten, Kunden und Fertigungsbereich-Planer auf einer gemeinsamen, verlässlichen Datenbasis arbeiten.
Im Distributionszentrum in Batavia, IL, werden mit Plex fertige Produkte für Kunden in den USA und weltweit bereitgestellt, kommissioniert und versandt. Das Distributionszentrum arbeitete früher mit einem ERP-System, das von der Gunite-Anlage und den anderen Geschäftsbereichen von Accuride getrennt war, sodass es eine Herausforderung war, die richtigen Teile zur richtigen Zeit am richtigen Ort bereitzustellen. Jetzt kann das gesamte Unternehmen mit Plex alle Anforderungen in ein System integrieren, um den Lagerbestand zu optimieren – nicht nur in Batavia, sondern in allen anderen Einrichtungen.
Heute produziert Accuride 9000 Räder, 2700 Radendteile, 800 Bremsnachsteller und 400 Nabenbaugruppen pro Tag. Vor Plex verfügte das Unternehmen über einen Lagerbestand für 35 Tage zur Auftragsabwicklung, aber an einigen Standorten wird der Lagerbestand jetzt in weniger als 10 Tagen umgeschlagen. Dank verbesserter Rückverfolgbarkeit weiß das Unternehmen, dass die richtigen Teile zur richtigen Zeit am richtigen Ort sind.
Plex hatte außerdem die Freude, Accuride mit dem „2017 PowerPlex Impact Award for Industry Leadership“ auszuzeichnen – eine weitere Auszeichnung für die Exzellenz des Unternehmens, Maßstäbe zu setzen und die Fertigungsindustrie neu zu gestalten.
Möchten Sie einen tieferen Einblick in die Abläufe im Gunite-Werk von Accuride? In weniger als acht Minuten erleben Sie den Prozess vom Schmelzen des Eisens im Gießereibereich bis zur Distribution – alles kommentiert von Paul.
Sehen Sie sich das Video jetzt an. Nutzen Sie unbedingt das 360-Grad-Richtungstool in der linken oberen Ecke des Videos, um das vollständige interaktive Erlebnis zu erhalten.
Verwandte Artikel