Ich habe im September am Annual Quality Summit der Automotive Industry Action Group (AIAG) teilgenommen, und das dringende Thema war der erforderliche Übergang von der ISO/TS 16949-Qualitätsnorm zur neuen Spezifikation IATF 16949:2016, die von der International Automotive Task Force (IATF) vorangetrieben wird, www.iatfglobaloversight.org.
Die IATF ist eine Ad-hoc-Gruppe von Automobil-OEMs und deren jeweiligen Branchenverbänden, die gegründet wurde, um weltweit verbesserte Qualitätsprodukte für Automobilkunden bereitzustellen. Die IATF und ihre Mitglieder verlangen, dass Automobilzulieferer bis zum 14. September 2018 die Zertifizierung nach der neuen Spezifikation erhalten, um konform zu sein und sich für zusätzliche Verträge zu qualifizieren.
IATF 16949:2016 ist eine Weiterentwicklung früherer Spezifikationen, die das Beste aus ISO und IATF beibehält, aber einen stärker risikobasierten Ansatz für die Qualitätssicherung in der Automobilindustrie hinzufügt, um Qualitätsmängel idealerweise zu verhindern statt sie nur zu erkennen. Die IATF-Mitglieder haben sich außerdem darauf verständigt, viele kundenspezifische Anforderungen (CSRs) einzubeziehen, die zuvor von den Lieferanten verlangten, unterschiedliche Anforderungen für verschiedene OEM-Kunden zu verwalten. CSRs entfallen nicht, ihre Anzahl wird jedoch reduziert.
Laut der International Automotive Oversight Board (IAOB) müssen 68620 Zulieferer bis zum Stichtag zertifiziert werden. Bis August 2017 wurden jedoch nur 3172 Unternehmen auditiert (mit durchschnittlich 5.33 Abweichungen pro Audit). Das bedeutet, dass 95 Prozent der Zulieferer ihre Audits in den nächsten 12 Monaten abschließen müssen, und die IATF hat klar erklärt, dass sie keine Pläne hat, Unternehmen, die die Frist nicht einhalten, zu genehmigen oder Ausnahmen zu gewähren.
Was sollten Sie also tun? Offensichtlich: Beginnen Sie jetzt. Die Umstellung Ihres gesamten Qualitätsmanagementsystems auf eine neue Spezifikation kann herausfordernd sein und erfordert Engagement aus vielen Bereichen Ihres Unternehmens. Nutzen Sie die IATF-Tools und -Ressourcen auf der oben genannten Website, einschließlich eines Dokuments zur Übergangsstrategie. Die AIAG bietet Dokumentationen und Präsenzschulungen an, die über die Website www.AIAG.org erworben werden können.
Plex-Kunden in der Automobilfertigung profitieren von integrierter Compliance in der Plex Smart Manufacturing Platform, die es Anwendern ermöglicht, Spezifikationen einzugeben und Prozesse sowie Nachweisdokumente direkt mit bestimmten Artikeln der Norm zu verknüpfen. Wenn Sie Plex zur Verwaltung Ihrer ISO 9001-Compliance eingesetzt haben, ist die Aktualisierung auf die neuen IATF-Anforderungen unkompliziert.
Wir hören von Kunden, dass Auditoren Plex schätzen, weil alles, was sie benötigen, über eine einzige, integrierte Lösung zugänglich ist, sodass keine aufwendige Suche in verschiedenen Informationssilos erforderlich ist, um einen Überblick über die Compliance-Situation eines Unternehmens zu erhalten. Ich habe kürzlich mit einem IATF-Auditor gesprochen, der mir sagte: „Ich habe viele Plex-Kunden auditiert und festgestellt, dass sie nahezu garantiert die grundlegenden Elemente für die Compliance besitzen.“
Ich freue mich darauf, im Mai 2018 von den Erfahrungen der Plex-Kunden zu hören, denn die Umstellung auf IATF wird ein Thema sein, das auf der PowerPlex 2018 in Detroit, MI, vorgestellt wird.
Verwandte Artikel