Loading
Blog
Recent ActivityRecent Activity

Die Automobilfertigung ist ausfallsicherer als je zuvor

Teilen:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail

Als die Produktion 2020 zum Stillstand kam, bewiesen Automobilzulieferer und OEMs ihre unternehmerische Flexibilität, indem sie sich zusammenschlossen und auf die Entwicklung dringend benötigter Ausrüstung für Mitarbeitende an vorderster Front umstellten. Die Ford Motor Company produzierte transparente Kunststoffschilde, Creative Foam Corp fertigte Schaumstoffteile für Beatmungsgeräte, und Desin, ein Hersteller von Human Machine Interface (HMI)-Sensoren, ergänzte eine Produktionsstraße zur Herstellung von Gesichtsmasken.

Diese Beispiele verdeutlichen die unternehmerische Flexibilität, Ausfallsicherheit und den Einfallsreichtum der Automobilhersteller bei ihren Reaktionen auf die COVID-19-Pandemie – sowohl hinsichtlich ihrer Produktionskapazitäten als auch bei der schnellen Anpassung an gesellschaftliche Anforderungen. Widerstandsfähiger denn je haben Automobilhersteller ihre Fähigkeit gesteigert, sich an eine sich ständig wandelnde technologische Landschaft anzupassen.

Im August 2021 erreichte die weltweite Fertigung offiziell wieder 100 % des Produktionsniveaus vor COVID, obwohl die Zahl der Fachkräfte im Vergleich zum Vor-COVID-Niveau um 10 % gesunken war. Das bedeutet, dass Hersteller die Technologie genutzt haben, um ihre Produktivität im Laufe der Zeit zu steigern und effizienter zu werden. Dies belegen Daten aus einer Umfrage unter Herstellern in der Automotive Edition des 7. jährlichen State of Smart Manufacturing Report:

  • Die Adoptionsrate von Smart Manufacturing bei Automobilherstellern ist im vergangenen Jahr um 64 % gestiegen.
  • 88 % der Automobilhersteller betrachten Smart Manufacturing als entscheidend für den zukünftigen Erfolg ihres Unternehmens.
  • 71 % der Automobilhersteller sind überwiegend oder vollständig in der Cloud.

Der jährliche State of Smart Manufacturing Report von Plex hat die drängendsten Herausforderungen im vergangenen Jahrzehnt dokumentiert. Der Fachkräftemangel, Störungen in der Lieferkette und Risikominderung zählen jedes Jahr zu den wichtigsten Wachstumshemmnissen der Branche, wobei sich die Ursachen stetig weiterentwickeln. Während die oben genannten Zahlen eine positive Entwicklung bei der Technologieeinführung zeigen, besteht weiterhin Wachstumspotenzial, wie die folgenden Statistiken verdeutlichen:

  • 42 % der Automobilhersteller identifizierten die Anpassung an neue Vorschriften und Standards als das größte Wachstumshemmnis im Jahr 2022.
  • 77 % der Automobilhersteller verfügen nicht über eine vollständige Lösung für die Lieferkettenplanung.

Um diese und weitere, noch unbekannte Herausforderungen zu bewältigen, ist Technologie – insbesondere Smart Manufacturing – der Schlüssel. Treiber wie die Zunahme von Daten auf Anlagenebene, eine stärkere Konnektivität zwischen Maschinen und Menschen, das Wachstum des industriellen Internet der Dinge sowie die praktische Nutzung und Erschwinglichkeit ehemals gehypter Technologien verändern die Automobilproduktion und erweitern menschliche Möglichkeiten. Während Sie bestrebt sind, auch in Zeiten des Wandels ausfallsicher zu bleiben, ist es wichtig, Ihren Technologieeinsatz mit einem Benchmark zu vergleichen und auf Best Practices zu setzen, damit Ihr Unternehmen nicht nur heute oder morgen, sondern auch im nächsten Jahr und in jedem folgenden Jahr wettbewerbsfähig bleibt und erfolgreich ist.

Themen: Automobil

Anthony Murphy
Anthony Murphy
VP; Head of Product Management, Application Group
Anthony ist VP und Leiter des Produktmanagements für die Application-Gruppe und verantwortlich für die Kernprodukte von Plex, die sich an den Kunden richten, wie ERP, MES und QMS. Vor seiner Tätigkeit bei Plex war Anthony in der Fertigung tätig und hatte verschiedene Rollen in Bereichen wie IT und Software-Entwicklung, Logistik, Betrieb und General Management inne. Er hat eine große Leidenschaft für die Fertigung und die Kunden von Plex und engagiert sich dafür, mit ihnen zusammenzuarbeiten, um zentrale Herausforderungen zu lösen und Wettbewerbsvorteile zu schaffen.

Verwandte Artikel

Loading
Loading
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.