Loading
Blog
Recent ActivityRecent Activity

Automation Fair – Von Chaos zu Kontrolle Maximierung der Effizienz mit Plex Supply Chain Planning

Teilen:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail

Wir setzen unsere Diskussion darüber fort, welche Rolle die Produkte von Plex Systems auf der Automation Fair 2023 in Boston, MA, vom 6.–9. November 2023 spielen werden: Ara Surenian, Vice President of Product Management – Rockwell Automation, sprach darüber, wie Plex Supply Chain Planning Software dazu beiträgt, die Effizienz zu maximieren, indem sie Kontrolle ins Chaos bringt.

Warum Chaos in manuellen Planungssystemen unvermeidlich ist

Chaos in der Planung war traditionell gegeben. Widersprüchliche und unsichere Eingangsdaten, zeitverzögerte Daten, manuelle menschliche Analysen und mehr führen zu einem chaotischen Prozess. Ara ist der Ansicht, dass das meiste Chaos in der Planung auf manuelle Prozesse zurückzuführen ist.

Da Planung von Natur aus ein dynamischer Prozess ist, ändern sich die Bedingungen ständig.

Dazu können plötzliche Nachfrageschwankungen gehören, die durch etwas so Einfaches wie einen Tweet eines Beeinflussers ausgelöst werden – und der Nachfrageschub kann sich sofort auf einen Produktionsplan auswirken. Manuelle Prozesse sind bei solchen Unterbrechungen oft überfordert. Und selbst in stabilen Phasen bleibt es häufig ein Ratespiel.

Wie Echtzeitdaten Kontrolle ermöglichen

Ara betonte weiter, dass ein Hersteller umso besser auf Änderungen bei Prognosen und Planung reagieren kann, je automatisierter die Planung ist und je stärker sie in die täglichen Abläufe eingebettet ist.

Dieser automatisierte Zugriff auf Echtzeitdaten ermöglicht es Planern, ihre Analysen deutlich differenzierter durchzuführen. Da ein intelligentes Fertigungssystem auf Maschinen- und Produktionsdaten zugreifen kann, sehen Planer, was mit der Nachfrage geschieht.

Ara ergänzte, dass diese Transparenz es Ihnen ermöglicht, Ressourcen zu verschieben, die Kapazitätsplanung anzupassen, die Arbeitseinsatzplanung zu steuern, Lagerbestand abzusichern und vieles mehr. Im Gegenzug können dieselben datengestützten Erkenntnisse genutzt werden, um auf einen schnellen Nachfragerückgang zu reagieren.

Der Zugriff auf Daten verschafft Unternehmen Kontrolle über ihre Ressourcen und Eingangsdaten. So wird Planung von einer chaotischen, reaktiven Übung zu einer kontrollierten, proaktiven Disziplin.

Die Vorteile von Kontrolle

Ara benannte die entscheidenden Vorteile, die Kontrolle über Ihre Daten zu haben – beginnend mit der Vorhersagbarkeit.

Vorhersagen werden über längere Zeiträume hinweg genauer, da datengestützte Analysen die realen Bedingungen widerspiegeln.

Diese Vorhersagbarkeit über die Zeit und auf einer detaillierteren Ebene ermöglicht es Unternehmen, Arbeitslasten, Produktionspläne, Arbeitseinsatz, Lagerbestand und Logistik kosteneffizient zu planen.

Er führte weiter aus, dass Rentabilität der nächste entscheidende Vorteil ist. Laut Ara:

„A predictable organization tends to be more profitable and has higher revenue than its peers.“

Diese Vorhersagbarkeit ist für Kunden, Lieferanten und die Lieferkette wertvoll. In der heutigen Welt mit anhaltenden erheblichen Unterbrechungen führt die Fähigkeit, einen zuverlässig umsetzbaren Plan zu erstellen, zu höheren Gewinnen.

Finite Planung

Ara sprach weiter über finite Planung als Bestandteil der Plex Supply Chain Planning Software. Er erinnerte daran, dass die aktuelle cloudbasierte Lösung bereits einen integrierten finite Scheduler enthält. Plex plant jedoch, bald einen eigenständigen finite Scheduler einzuführen.

Er erklärte, dass dieses eigenständige Modul entwickelt wurde, weil Plex einen Bedarf im Markt für eine Lösung erkannt hat, die eine End-to-End-Planung und -Terminierung ermöglicht. Dieses Modul soll so positioniert werden, dass es sich nahtlos mit anderen Rockwell-Produkten kombinieren lässt, um eine Umgebung zu schaffen, die einen vorhersehbaren und erreichbaren Zeitplan in einem eigenständigen Modul liefert.

Laut Ara ist „der Hauptgrund, warum finite Planung in Unternehmen oft scheitert, dass die Eingangsdaten mangelhaft sind. Wir entwickeln dies mit der Fähigkeit, diese Eingangsdaten durch Prozesse zu ergänzen, die die Genauigkeit der Eingaben sicherstellen.“

Vorhersagbarkeit und Umsetzung

Unternehmen setzen Produktionspläne besser um, wenn sie durch Datenkontrolle Vorhersagbarkeit schaffen. Wenn Planung und finite Planung aufeinander abgestimmt sind, planen Sie für die Realitäten der Nachfrageumgebung unter Nutzung der verfügbaren Kapazitäten, Qualifikationen und Ressourcen.

Diese Realität ermöglicht es Entscheidungsträgern, die zu erreichenden Variablen zu bestimmen und einen Plan für deren Steuerung zu erstellen. Hier wirkt sich die datengestützte Nachfrage- und Angebotsplanung besonders auf Lagerbestand, Instandhaltung und Produktion aus.

Ohne die detaillierte Analyseebene, die eine intelligente Plattform und leistungsstarke Software bieten, laufen Pläne Gefahr, Überbestände, Engpässe oder Verzögerungen zu verursachen. Diese Risiken werden jedoch durch die Schaffung eines Digital Thread mithilfe von Echtzeitdaten reduziert.

Kontrolle als bewusste Entscheidung

Ara schloss seine Ausführungen mit dem Hinweis auf die Bedeutung klarer Unternehmensziele ab. Die Disziplin der Daten ist erforderlich, um Kontrolle zu implementieren, aber sie erfordert dennoch tiefes Wissen über das eigene Unternehmen und eine starke bereichsübergreifende Abstimmung.

Ara wird „From Chaos to Control“ als eine von drei Präsentationen auf der Automation Fair 2023 vom 6.–9. November halten. Plex wird außerdem mit einem Stand und Demos vertreten sein, sodass Teilnehmer, die Kontrolle über ihr Planung-Chaos gewinnen möchten, das System in Aktion erleben können – einschließlich des neuen eigenständigen Moduls für finite Planung.

Sie finden Ara dort oder können uns auch gerne kontaktieren, um dies weiter zu besprechen.


Plex Team
Plex Team
Plex, by Rockwell Automation, ist der führende Anbieter von cloudbasierten Smart-Manufacturing-Lösungen und befähigt Hersteller weltweit, herausragende Produkte zu fertigen. Unsere Plattform verschafft Herstellern die Möglichkeit, jeden Aspekt ihres Unternehmens zu vernetzen, zu automatisieren, nachzuverfolgen und zu analysieren, um die Transformation voranzutreiben. Die Plex Smart Manufacturing Platform umfasst Lösungen für Manufacturing Execution (das MES), ERP, Qualität, Lieferkettenplanung und -management, industrielles Internet der Dinge und Analysen, um Menschen, Systeme, Maschinen und Lieferketten zu verbinden und ihnen eine präzise, effiziente und agile Führung zu ermöglichen.

Verwandte Artikel

Loading
Loading
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.