Wenn es um Nachhaltigkeit in der Fertigung geht, ist die Zukunft jetzt.
Laut dem State of Smart Manufacturing Report 2023 sind Nachhaltigkeit und Environmental, Social and Governance (ESG) in der Fertigung zum Mainstream geworden.Über 95 % der Befragten gaben an, dass sie eine Nachhaltigkeits- und/oder ESG-Richtlinie haben – in den letzten zwei Jahren, ob formell oder informell.
Das bedeutet wahrscheinlich, dass Ihr Unternehmen bereits ein Nachhaltigkeitsprogramm hat oder eines in Planung ist. Ganz gleich, ob Ihre Betriebsabläufe bereits von den Daten profitieren, die Sie für Nachhaltigkeitsanforderungen erfassen, oder ob Sie noch nach einer Technologie suchen, die die benötigten Daten digitalisiert – eines ist sicher: Hersteller müssen bereit sein, ihre Nachhaltigkeitsbemühungen voranzutreiben.
Für ein grundlegendes Verständnis betrachten wir die Definition der nachhaltigen Fertigung der EPA: „Nachhaltige Fertigung ist die Herstellung von Produkten durch wirtschaftlich sinnvolle Prozesse, die negative Umweltauswirkungen minimieren und gleichzeitig Energie und natürliche Ressourcen schonen. Nachhaltige Fertigung verbessert zudem die Sicherheit von Mitarbeitenden, Gemeinschaften und die Produktsicherheit.“ Mit dieser Denkweise, den sich ändernden Vorschriften und dem wachsenden Interesse der Verbraucher haben sich ESG-Kriterien und -Berichterstattung etabliert, um die Nachhaltigkeit eines Unternehmens zu messen und Informationen über diese und verwandte Praktiken intern wie extern offenzulegen.
Die Vorteile von ESG- und Nachhaltigkeitsstrategien
Der State of Smart Manufacturing Report zeigt außerdem, dass Unternehmen mit formalisierten ESG- oder Nachhaltigkeitsprogrammen mit größerer Wahrscheinlichkeit höhere Umsätze erzielen (86 %) als ihre Pendants in der mittleren (80 %) oder niedrigen (68 %) Umsatzklasse. Die Trends deuten jedoch darauf hin, dass die Zunahme von Vorschriften und Anforderungen von vor- und nachgelagerten Lieferanten alle Hersteller unter Druck setzen wird, insbesondere im Hinblick auf die Berichtspflichten zu Scope-1-, Scope-2- und Scope-3-Emissionen.
Was treibt den Wandel an? Auch wenn Hersteller von immer strengeren Vorschriften umgeben sind, sind es nicht immer diese neuen Regeln, die ein Unternehmen dazu bewegen, Nachhaltigkeit zu verfolgen.
Im Jahr 2022 waren die Förderung einer kollaborativen Umgebung und die Adressierung sozialer Ungleichheiten die Hauptgründe für die Einführung von Nachhaltigkeits- und ESG-Richtlinien. Im vergangenen Jahr haben sich die Prioritäten der Hersteller weiterentwickelt, und der wichtigste Grund war die Effizienzsteigerung – ein Trend, der darauf hindeutet, dass Nachhaltigkeit jetzt für ihre Fähigkeit zur operativen Verbesserung anerkannt wird und sowohl den Geschäftserfolg als auch positive soziale Auswirkungen beeinflusst.
Weitere berichtete Motivationsfaktoren, die Hersteller zur Verfolgung von ESG und Nachhaltigkeit bewegen, sind:
- 42 % — Effizienzsteigerung
- 41 % — Ein Wettbewerbsvorteil
- 38 % — Um potenzielle Umweltprobleme zu adressieren, bevor sie entstehen
- 35 % — Aufbau unserer Präsenz in der Gemeinschaft
- 35 % — Förderung einer kollaborativen Umgebung
- 32 % — Gut für den Geschäftserfolg
- 30 % — Adressierung sozialer Ungleichheiten, die Talente in der Belegschaft unterdrücken könnten
- 23 % — Druck von Investoren
Von den weltweit größten Unternehmen normalisiert und durch neue oder verschärfte regulatorische Rahmenbedingungen vorangetrieben, werden Nachhaltigkeitsbemühungen aus unterschiedlichsten Gründen ausgeweitet. Auf die Frage, was für das ESG-/Nachhaltigkeitsprogramm ihres Unternehmens am wichtigsten ist, nannten die Befragten die zunehmende Bedeutung der „Kreislaufwirtschaft“, die darauf abzielt, Abfall und Verschmutzung zu eliminieren, indem Produkte und Prozesse so gestaltet werden, dass Effizienzen maximiert und die Produktlebensdauer verlängert werden – mit besonderem Fokus auf Reparatur und Wiederverwendung.
Formalisierung von ESG- und Nachhaltigkeitsberichterstattung
Unabhängig von den Gründen für Maßnahmen zur Steigerung der Nachhaltigkeit wird ein Unternehmen nur dann als erfolgreich anerkannt, wenn es die Anforderungen an die ESG-Berichterstattung erfüllt. Hier kann Smart Manufacturing unterstützen.Lösungen für die intelligente Fertigung liefern die Daten, die für die Nachhaltigkeitsberichterstattung erforderlich sind. Die Überwachung dieser Daten veranlasst Hersteller dazu, ihre Prozesse genauer zu analysieren, was letztlich zu neuen Effizienzsteigerungen führt, die in den Bereichen wirken, die Herstellern am wichtigsten sind – von der Produktqualität bis zur Vielfalt.
Die Befragten des State of Smart Manufacturing Report geben an, dass sie mehr Daten und bessere Möglichkeiten benötigen, deren Potenzial zu nutzen. Tatsächlich geben 40 % mehr Hersteller als im Vorjahr an, dass ihnen die Fähigkeit fehlt, Daten für Entscheidungen zu nutzen, um der Konkurrenz voraus zu sein. Die heutigen Softwarelösungen für die intelligente Fertigung bieten Überwachung, Cloud, Analysen, Berichterstattung und mehr, um besser zu steuern, wie ein Hersteller Wasser und Energie nutzt und mit Abfall umgeht.
Ganz gleich, ob die Nachhaltigkeitsbemühungen Ihres Unternehmens bereits erfolgreich laufen oder gerade erst starten – jetzt ist der richtige Zeitpunkt, die Vorteile digitalisierter Daten zu erkunden. Software für die intelligente Fertigung hilft Unternehmen, Nachhaltigkeitsanforderungen voraus zu sein, neu gewonnene Effizienzen für positive Veränderungen im gesamten Unternehmen zu nutzen und einen Wettbewerbsvorteil zu schaffen.
Verwandte Artikel