Loading
Blog
Recent ActivityRecent Activity

7 Fertigungsstatistiken, die Sie noch nie gesehen haben – aber für Ihre Führungsebene relevant sind

Teilen:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Mann zeigt auf ein Diagramm

Wenn Sie sich schon einmal eine Zauberpille gewünscht haben, die den Geschäftserfolg steigert und Sie gleichzeitig wie einen Superstar-Mitarbeiter erscheinen lässt, dann ist intelligente Fertigung das Rezept Ihrer Träume.

In dieser Branche findet gerade eine Revolution statt, da die Einführung von Technologie rasant zunimmt. Wenn das Gespräch über Technologie in Ihrem Unternehmen noch nicht geführt wird, sind Sie es, der mit harten Fakten an den Tisch Ihres Vorgesetzten kommt – und sich damit einen Schritt näher an einen Platz an diesem Tisch bringt. So hat Ihr ehemaliger Klassenkamerad auf LinkedIn diese Beförderung erhalten – er hat echte Veränderungen angestoßen und sein Unternehmen an die Spitze der Entwicklung geführt.

Jetzt ist es an der Zeit, dass Sie selbst zum Impulsgeber werden – mit diesen wichtigen Kennzahlen aus dem jährlichen State of Smart Manufacturing Report. Schließlich hängt Ihr beruflicher Aufstieg direkt davon ab, wie viel Einfluss Sie auf Ihr Unternehmen nehmen. Wenn Sie diese Erkenntnisse Ihrem Vorgesetzten nicht präsentieren, wird es jemand anderes tun.

80 % der Unternehmen geben an, dass intelligente Fertigung entscheidend für ihren zukünftigen Geschäftserfolg ist.

Die meisten Unternehmen wie Ihres glauben bereits an Smart Manufacturing – sie verlassen sich auf Technologie, um Wertschöpfungsketten zu verbinden, zu automatisieren, zur Verfolgung und Analyse, um Prozesse zu optimieren und um umsetzbare Echtzeitdaten zu generieren. Wenn Ihr Unternehmen zu den 20 % gehört, die nicht für diese intelligentere Zukunft planen, haben Sie eine klare Gelegenheit, das Konzept einzuführen. Selbst wenn Ihre Führungsebene bereits weiß, dass Smart Manufacturing wichtig ist, wird tatsächlich etwas dafür unternommen? So oder so haben Sie die Möglichkeit, zum Smart Manufacturing Champion Ihres Unternehmens zu werden.

63 % ihrer Software befindet sich überwiegend oder vollständig in der Cloud

Die Cloud ist für die meisten Hersteller eine weitere wichtige Priorität. Wo steht Ihr Unternehmen? Darüber hinaus steigern 41 % der Unternehmen ihre Ausgaben für Cloud-Technologie. Das bedeutet, dass selbst wenn Sie die Cloud bereits nutzen, noch Wachstumspotenzial besteht und Sie die Möglichkeiten der Cloud noch umfassender ausschöpfen können. Jetzt ist nicht die Zeit, sich zurückzulehnen. Stellen Sie sicher, dass Ihre Führungskraft weiß, dass hier weiterhin Wachstumspotenzial besteht.

Die Vernetzung von Menschen, Systemen, Maschinen und Lieferketten ist der wichtigste Grund, warum sich Unternehmen für Smart Manufacturing entscheiden.

Wenn Ihr Chef Sie jemals fragt, warum so viel Wirbel um intelligente Fertigung gemacht wird, dann ist dies Ihre Antwort. Ihre Wettbewerber bauen Silos in ihrem gesamten Unternehmen ab, vom Fertigungsbereich bis zur Führungsebene. Tatsächlich setzen 70 % der Hersteller bereits Software oder Hardware ein, um diese wichtigen Elemente ihres Unternehmens zu verbinden. Wenn Ihre Mitarbeitenden, intelligente Technologie und Prozesse vollständig verbunden sind, profitieren Sie von den Vorteilen, die in der Trenderstellung hervorgehoben werden.

Die Einführung des Industrial Internet of Things (IIoT) stieg von 14 % im Jahr 2018 auf 48 % heute.

Hatten Sie schon einmal das Gefühl, dass sich das Fenster der Gelegenheit spürbar zu schließen beginnt? Genau dieses Gefühl sollte diese Statistik bei Ihnen auslösen. Die Einführung des IIoT, das intelligente Fertigung ermöglicht und Maschinen die Kommunikation von verwertbaren Daten erlaubt, nimmt rasant zu. Zum Zeitpunkt dieses Textes verlassen sich knapp unter 50 % der Hersteller darauf. Das bedeutet, dass sich die Verhältnisse bald grundlegend ändern werden. Wenn Sie jetzt nicht handeln, werden Sie hinter einer baldigen Mehrheit intelligenterer Hersteller zurückbleiben. Selbst wenn Ihr Unternehmen nicht schnell genug auf das IIoT reagieren kann, ermöglicht es Ihnen das Vorzeigen dieser Statistik gegenüber Ihrem Vorgesetzten heute, morgen zu sagen: „Ich habe es Ihnen gesagt.“

42 % sagen, dass die Kosten die größte Hürde für die Einführung von Smart Manufacturing sind

Wenn Sie bei Ihrem Vorgesetzten das Thema intelligente Fertigung ansprechen, bremst er dann ab und verweist auf das Preisschild? Diese Angst vor den Kosten beruht auf zwei Missverständnissen. Das eine ist eine reine Annahme: Wenn eine Technologie so leistungsfähig ist, dass sie den Betrieb revolutioniert, muss sie doch ein Vermögen kosten, oder? Das andere ist das fehlende Verständnis für den erheblichen ROI, der auf dem Tisch liegt. Jeder kann sich aufgrund der anfänglichen Kosten gegen eine Anschaffung entscheiden. Doch wenn Sie die Einsparungen und zusätzlichen Einnahmen betrachten, die intelligente Fertigung ermöglicht, wird die Entscheidung aus finanzieller Sicht zum Selbstläufer. Sorgen Sie dafür, dass Ihr Vorgesetzter erkennt, dass seine Befürchtungen unbegründet sind.

77 % sind der Meinung, dass Kenntnisse über intelligente Technologie eine wichtige Fähigkeit für die nächste Generation von Herstellern sind.

Wenn Ihr Chef befördert wird, wen wird er für seine Rolle empfehlen? Wie die meisten in seiner Position wird er nach jemandem suchen, der bei intelligenter Technologie Initiative zeigt. Wenn er nicht dem Beispiel seiner angesehenen Kollegen folgt, könnte diese Statistik ihm die Augen für die Führungskräfte der nächsten Generation öffnen (damit sind Sie gemeint). Es steht außer Frage, dass die Zukunft digital ist. Zeigen Sie Ihrem Chef, dass Sie informiert sind und Teil dieser wachsenden State of Smart Manufacturing Report-Welle sind.

67 % der Umfrageteilnehmer sind in Director-Level-Rollen oder höheren Positionen tätig

Die oben genannten Statistiken (sowie alle weiteren, die Sie in unserem vollständigen State of Smart Manufacturing Report entdecken) wurden überwiegend von Führungskräften in Rollen generiert, die Sie anstreben. Sie sehen hier genau, was Branchenverantwortliche, VPs und Abteilungsleiter über Smart Manufacturing denken. Das sind die Erkenntnisse, die für sie relevant sind. Präsentieren Sie sich im besten Licht – und Ihren Vorgesetzten noch besser –, indem Sie positive Veränderungen vorantreiben und zum Gesicht der neuen Generation von Smart-Manufacturing-Unternehmen werden.


Plex Team
Plex Team
Plex, by Rockwell Automation, ist der führende Anbieter von cloudbasierten Smart-Manufacturing-Lösungen und befähigt Hersteller weltweit, herausragende Produkte zu fertigen. Unsere Plattform verschafft Herstellern die Möglichkeit, jeden Aspekt ihres Unternehmens zu vernetzen, zu automatisieren, nachzuverfolgen und zu analysieren, um die Transformation voranzutreiben. Die Plex Smart Manufacturing Platform umfasst Lösungen für Manufacturing Execution (das MES), ERP, Qualität, Lieferkettenplanung und -management, industrielles Internet der Dinge und Analysen, um Menschen, Systeme, Maschinen und Lieferketten zu verbinden und ihnen eine präzise, effiziente und agile Führung zu ermöglichen.

Verwandte Artikel

Loading
Loading
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.