Der Stand der Fertigungstechnologie entwickelt sich ständig weiter.
Was in einem Monat gilt, kann im nächsten schon nicht mehr zutreffen – diese Volatilität haben wir mit den Auswirkungen von COVID-19 erlebt. Wie gelingt es Herstellern also, der Entwicklung voraus zu sein, um Wachstum zu fördern und der Konkurrenz einen Schritt voraus zu bleiben?
Im fünften jährlichen State of Manufacturing Technology Report von Plex in Zusammenarbeit mit LNS Research haben wir innovative Hersteller aus verschiedenen Regionen und Branchen befragt, um mehr darüber zu erfahren, was sie antreibt.
Hier sind fünf Erkenntnisse.
Stabiles Geschäft
Mehr als 92 Prozent der befragten Hersteller gaben an, dass ihr Geschäft stabil ist oder wächst. Noch besser: Sie planen für 2020 Wachstum, obwohl die COVID-19-Pandemie sie dazu zwingt, bestimmte Geschäftsbereiche neu zu bewerten. Das Wachstum wird vor allem durch neue Produktionsinitiativen und Kostenreduzierung vorangetrieben.
Technologie erhält Priorität
Priorität erhalten Technologielösungen, die strategische Wachstumsinitiativen unterstützen oder verbessern. Viele Hersteller konzentrieren sich dabei auf neue Produktionstechnologien und Betriebssysteme wie das MES (Manufacturing Execution System), MOM (Manufacturing Operations Management) und EMI (Enterprise Manufacturing Intelligence).
Intelligentere Entscheidungsfindung
Führungskräfte nutzen konsequent Daten, um bessere Entscheidungen zu treffen, und setzen auf Technologien, die Geschäfts- und Betriebsdaten erfassen und kontextualisieren, um die nötigen Einblicke zu erhalten. Fast 40 Prozent der Entscheidungsträger richten ihren Fokus auf IT/OT-Zusammenlegung und Systeme für das industrielle Internet der Dinge/Analysen, um Wachstum zu fördern.
Sinn auf dem Weg finden
Die besten Führungskräfte sind diejenigen, die sowohl beim geschäftlichen Nutzen als auch bei der Geschwindigkeit der Bereitstellung echten Erfolg zeigen. Während sich die meisten von uns befragten Hersteller noch in den frühen Phasen der Umstellung auf Smart Manufacturing befinden, vermeiden diejenigen, die bereits Fortschritte gemacht und einen gewissen Nutzen erfahren haben, erfolgreich das „Pilot Purgatory“ und profitieren von den Vorteilen.
Blick in die Zukunft
Auch wenn ein zukünftiger Fachkräftemangel 2,4 Millionen offene Stellen unbesetzt lassen wird, bedeutet das nicht, dass es keine Optionen gibt. Unternehmen, die Informationen nutzen, um die Geschäfts- und Fertigungsleistung im gesamten Unternehmen zu verbessern, können ihre Ressourcen vereinfachen, optimieren und neu zuordnen – was letztlich einen höheren Wert für das Unternehmen schafft. Zum Beispiel gaben mehr als die Hälfte der Befragten an, dass sie die Fertigungsqualität durch Analysen verbessern, während mehr als 40 Prozent durch Analysen eine bessere Prognose sowie einen verbesserten Kundenservice und Support sehen.
Technologie ist, wenn sie strategisch eingesetzt wird, mit solider Ausführung und Zusammenarbeit mit Ihren Mitarbeitenden, ein entscheidender Faktor, um Herausforderungen zu meistern und Unternehmensziele zu erreichen. Gerade im Hinblick auf COVID-19 sind Hersteller, die Initiativen für Smart Manufacturing verfolgen, in der Lage, schneller und besser auf sich ändernde Marktbedingungen zu reagieren, der Konkurrenz voraus zu sein und sich für die kommenden Jahre erfolgreich zu positionieren.
Verwandte Artikel